This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:有关使用 C2000Ware MotorControl SDK 5.04.00.00 在多个速度级别下驱动压缩机电机的查询

Guru**** 2925400 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TIDM-02010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1566076/tms320f280025-query-on-driving-compressor-motor-at-multiple-speed-levels-using-c2000ware-motorcontrol-sdk-5-04-00-00

Thread 中讨论的其他器件:C2000WARETIDM-02010

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们目前正在与合作 C2000Ware MotorControl SDK 5.04.00.00 、使用位于以下位置的参考解决方案:

C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_5_04_00_00\solutions\tidm_02010_dmpfc\f28002x

我们的目标是 以不同的速度在多个级别驱动压缩机电机 使用此参考设计。 您能否指导我们了解推荐的方法以及示例工程中实现速度级别控制所需的任何具体修改?

我们也希望获得与使用此 SDK 实现压缩机电机多级转速控制相关的任何其他文档或应用手册。

感谢您的支持。

此致、
Navaneeth Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Navaneeth、

    TIDM-02010 设计指南、位于解决方案的 docs 文件夹或位于 此链接 提供了使用此设计所需的一般建议方法。

    要以不同的速度控制电机、只需修改构建级别 2、3 或 4 中的 speedpic Ref_Hz 变量即可。

    除了用户指南中已提供的内容外、您还需要哪些进一步的指南?

    此致、
    Jason Osborn