This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:使用 MCU 信号检测插件

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1566910/launchxl-f28379d-using-the-mcu-signal-sight-plugin

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好!

     我尝试在 launchxl-f28379d 上使用 MCU Signal Sight 插件。 我能够使它运行、每 1ms 采集一次数据(使用计时器中断和 SCIA)。 我有以下疑问:

  1. 如果我希望每 10us 采集一次数据、那么所需的波特率会变得很高、接近 4Mbps。 我可以通过增大 LSPCLK 来实现这一点。 但是、SCI 是否支持这种功能? 如果没有、那么还有哪些其他替代方案可用?
  2. 是否可以同时使用 Signal Sight 捕获 CPU1 和 2 中的数据? 如果是、是否可以使用同一 SCIA 同时在 CPU1 和 CPU2 中捕获数据?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很高兴听到您使用我们全新的 MCU Signal Sight 工具! 以下是您问题的答案:

    如果我想每 10 μ s 捕获一次数据,那么所需的波特率就会变得很高 — 几乎达到 4 Mbps。 我可以通过增大 LSPCLK 来实现这一点。 但是、SCI 是否支持这种功能? 如果没有、那么还有哪些其他替代方案可用?

    如果将 XDS 110(存在于 LAUNCHXL-F28379D 上)用作 UART 转 USB 桥接器、我认为这样高的波特率是无法实现的、在我的体验中、XDS 只允许约 1Mbps 而不会丢弃数据包。 不过、另一个选择是增加 Signal Sight 在目标上使用的缓冲区大小、尤其是因为 F2837xD 具有大量可用存储器。   

    请参阅 此处故障排除指南中的第三个要点  、了解如何避免跳过数据。

    能否同时使用 Signal Sight 捕获 CPU1 和 2 中的数据? 如果是、是否可以使用同一 SCIA 同时在 CPU1 和 CPU2 中捕获数据?  [/报价]

    由于 CPU2 有自己的工程和 SysConfig 文件、因此也可以为 CPU2 添加 MCU Signal Sight 支持。 也可以通过 CPU1 或 CPU2 访问 SCIA 外设、但让两个 CPU 同时访问 SCIA 需要某种仲裁方案。 请允许我再次向多核专家发表评论。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、在特定时间只能由一个内核访问外设。 虽然 CPU1 和 CPU2 都可以访问 SCIA、但无法同时对其进行访问。  

    此致、

    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、尽管没有任何 SCIB 信号 连接到 Launchpad 上的 UART 转 USB 电桥、但从技术上讲、您仍然可以使用 SCIB 在 CPU2 上进行信号检测通信、因此该方法需要一些额外的硬件(例如 FTDI 芯片)、与 PC 的额外 USB 连接、以及 MCU Signal Sight GUI 的第二个窗口打开。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!