This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:高电流频率下的 InstaSpin-foc 过流

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1567283/tms320f28069-instaspin-foc-overcurrent-at-high-current-frequency

器件型号:TMS320F28069


工具/软件:

您好的团队:

   我们使用 InstaSpin-foc。 您是否知道电流尖峰的原因可能是什么

应用:驱动 400V 30kW 电机

问题:

1.加速时、电流尖峰出现

2、在 550Hz 左右的高速下,稳定状态下,每一个 电流周期都会出现峰值

我们 检查了以下事项

1.电流检测: AD 图与示波器相同。增益和停止频率良好。

2.相电压:  

 2.1 AD 图与示波器相同。

 2.2 极频率为 557Hz、因为最大电流频率为 660Hz。  

 2.3 将极点频率设置为 350Hz、尖峰来得有点早、 但没有很大差异

 2.4 设置 极点频率 1000Hz、尖峰稍微 晚一点、但没有很大差异

3、该尖峰是由开关 PWM 引起的,我们检查电流和 PWM 的示波器图,这意味着硬件开关正常

4、调整 PID:电流没有大变化。

5、给予一定的角度补偿电角的延迟,没有大的差异。

我们检查了可能的原因,没有好的结果

您是否知道可能的原因是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保逆变器板的比例电流足够高、能够高速运行电机、如果仍然存在相同问题、还要尝试增加直流母线电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我们确认标度电流足够高

    2.我们已经增加了直流母线电压以确保有足够的电压裕度。 现在、当出现尖峰电流时、PWM 宽度小于 90%

    请给我更多的检查点,并非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决问题。 非常仔细地调整滤波器频率。 PWM 开关频率应比相电压频率高 10~20 倍、相电压频率应 高于当前 频率 。