This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:GPIO

Guru**** 2919680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1567090/tms320f280039c-gpio

器件型号:TMS320F280039C


工具/软件:

解释 GPIO 配置、如什么是封装、使用了多少端口和引脚以及详细的分配寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    封装:100 引脚 PZ (LQFP)、80 引脚 PN (LQFP)、64 引脚 PM (LQFP)。 引出的确切引脚取决于封装;数据表显示了每个引脚的引脚图。

    数量:F28003x 器件上多达 55 个独立可编程、多路复用 GPIO 引脚(加上模拟引脚上的 23 个数字输入和 2 个可用作数字 I/O 的 AGPIO)、子集绑定了不同的封装。 请参阅封装的“引脚配置和功能“表/图 (PZ/PN/PM)。

    GPIO 编号为 GPIO0… (特定于器件的上限)。 在内部、它们按端口分组:

    端口 A:GPIO0–GPIO31

    端口 B:GPIO32–GPIO63

    端口 C:GPIO64–GPIO95(F28003x 上只有一个子集存在/绑定出)

    此致、

    Masoud