This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:为定制参考电路板设计推荐使用哪种编程工具?

Guru**** 2918050 points

Other Parts Discussed in Thread: XDS110ISO-EVM, TMS320F2800137, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1566806/tms320f2800137-what-programming-tool-is-recommended-for-a-custom-reference-board-design

器件型号:TMS320F2800137
Thread 中讨论的其他器件:XDS110ISO-EVMTMDSEMU110-U

工具/软件:

您好:

我想使用 Code Composer Studio 原生支持的编程工具、希望验证您推荐的工具。 我遇到了 XDS110ISO-EVM、但它用于 controlSOM、我将为 TMS320F2800137 使用定制设计的参考板。 XDS110ISO-EVM 是否仍是推荐的编程工具? 您能否确认它在本机受 CCS 支持?

谢谢您、

Julius Burtell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julius、

    是的、您仍然可以使用 XDS110ISO-EVM 进行 JTAG 调试。 该技术在 CCS 上受本机支持。  XDS110ISO-EVM 的接头与标准接头不同。 请格外小心、确保正确连接引脚。 XDS110ISO 还附带 10 引脚、14 引脚和 20 引脚适配器。  有关更多详细信息、请参阅以下用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/spruje1/spruje1.pdf

    我们通常还建议客户使用 TMDSEMU110-U: https://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢你的帮助。 TMDSEMU110-U 似乎是需要使用的组件。 您是否知道它是否可以执行与 Atmel ICE 类似的片上调试? 对于 OCD 系统、可以执行应用、同时在目标系统中维持准确的电气和时序特性、同时能够有条件或手动停止执行并检查程序流和存储器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julius、

    请给我一些时间来回复你,因为正在进行调试. 我明天会有一个答复。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、 TMDSEMU110-U 也支持这些特性 C2000 硬件可实现实时调试功能以及 2 个硬件断点和无限的软件断点。 我会注意到 C2000 器件不支持跟踪功能。

    有关 XDS110 调试探针的特定功能、请参阅本指南: https://www.ti.com/lit/ug/sprui94/sprui94.pdf?ts = 1758297960168

    此致、

    马特