This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F28388D、TMDSCNCD28388D 未找到兼容的调试内核

Guru**** 2922610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1567478/tms320f28388d-tms320f28388d-tmdscncd28388d-no-compatible-debug-core-found

器件型号:TMS320F28388D


工具/软件:

你好,我在 CCS Cloud 中为我的程序充电时遇到一些问题。 当我尝试上传我的程序 CCS cloud 问我要选择一个 CPU ,当我选择它的 CPU ,我想要一条消息出现:“没有找到兼容的调试内核“。 我不知道如何解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angel、

    由于您同时指的是 C28x CPU 和 Cortex M-4 CPU、这些设置似乎不一致。 确保您选择了正确的 CPU。

    我建议尝试使用不同的方法、在 这里可以利用“无工程调试“  、如下所述:software-dl.ti.com/.../ccs_debug-main.html 也可以在使用无工程调试时修改 launch.json、如该链接中第二个要点/屏幕截图所述。

    此致、

    Aishwarya