This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:/dev/ttyACM1 上无 UART 输出以及 SCIA 示例

Guru**** 2917920 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1566652/launchxl-f28p65x-no-uart-output-on-dev-ttyacm1-with-scia-example

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X
Thread 中讨论的其他器件:TMS320F28P650DK

工具/软件:

您好:

我在 Linux 上将 F28P65x LaunchPad (TMS320F28P650DK) 与 CCS 10.2 配合使用。
我正尝试通过 XDS110 虚拟 COM 端口获取 UART 日志。

-使用 CPU1_FLASH 配置构建并通过 DSLite 进行刷写。
-在主机上,dmesg 显示 ttyACM0(调试)和 ttyACM1(应用程序 UART )。
-打开`/dev/ttyACM1`在 115200 波特(也尝试了不同的波特率)使用 picocom/minicom ,但没有看到输出。
-验证了我的程序正在运行的 GPIO 闪烁示例。

以下是代码:
e2e.ti.com/.../sci_5F00_ex1_5F00_echoback.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubham、

    您能否验证 Launchpad 上的开关 2 (S2) 是否已将 SEL1 置于“0"位置“位置? 此外、您能否确保在代码中配置了 GPIO43 (RX) 和 GPIO42 (TX)? 这会将 UART 信号路由到 Launchpad 上的 XDS。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SEL1 和 SEL2 都是 0。 还检查了 GPIO TX 和 RX、但

    仍然无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7077.sci_5F00_ex1_5F00_echoback.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubham、

    您的硬件设置应该可以正常运行。  您能 给我显示在您的 PC 上的 USB 设备列表吗?

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [22638.088943] CDC_ACM 1-2:1.0:ttyACM0:USB ACM 设备
    [22638.191928] CDC_ACM 1-2:1.3:ttyACM1:USB ACM 设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉浪费你的时间! 我是第一次听说、我要为构建工程cpu1_ram而不是 LaunchXL 配置。 它现在可以正常工作。 感谢您的帮助!