This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:帮助处理调试行为 — 调试需要 C2000Ware_5_04_00_00 driverlib 驱动程序

Guru**** 2923900 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1566645/tms320f28377d-assistance-with-a-debug-behaviour---debugging-takes-to-c2000ware_5_04_00_00-driverlib-drivers

器件型号:TMS320F28377D
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

我看到我的代码已输入 TI > C2000Ware_5_04_00_00 > driverlib > f2837xd > driverlib > spi.h 调试我的工程时调用函数  

而不是我们的工程存储库中已经存在的相同 driverlib 文件[ ...> Core1 > device > driverlib > spi.h ]?

我希望您帮助了解为什么会发生这种情况?  

我是否可以更改设置(如果有)、以便可以看到调试使用我的存储库中的低级文件、而不是  C2000Ware_5_04_00_00。 之所以要这样做、是因为我们正在定制提供的 driverlib 以满足我们的要求。

非常感谢您的帮助!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您可以检查两点

     1.是否在预编译库工程中包含 driverlib.lib 文件? 如果是、 请 尝试将其从工程编译中排除、并在工程中包含 driverlib 的源文件。

    2.项目中指定的包含路径 — 这些路径是否指向存储库中的文件?   

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们使用的是源文件、而不是工程中的 driverlib.lib。

    并对工程设置进行了以下更改、以在调试中排除 c2000Ware driverlib 以及我们的工程。  

    我们删除了依赖项 —  C2000Ware [5.4.0.00]

    和 Include Options - COM_TI_C2000Ware_INCLUD_PATH 和 C2000WARE_DLIB_ROOT

    并观察到、进行这些更改后、程序指向我们工程中存在的低级文件。

    请检查、验证并确认这些设置是否正确、我们可以继续执行这些设置、或者我们是否需要更多设置。

    感谢您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sourabh

    是的、这应该起作用。  用户还可以检查链接器段中是否指定了任何路径。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    谢谢您让我知道。

    链接器部分似乎没有与 C2000Ware driverlib 相关的任何内容。 下面提到的例子与我假定的编译器有关:

    我想在这里或任何地方都不需要改变!?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sourabh

    是的、看起来不错。 这应该会起作用。

    此致

    Siddharth