This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:ADS127L21B 中的 ADC 菊花链配置

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L21B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1566721/tms320f28p650dk-adc-daisy-chain-configuration-in-ads127l21b

器件型号:TMS320F28P650DK
主题:ADS127L21B 中讨论的其他器件

工具/软件:


我正在使用 TMS320F28p65X 微控制器和 ADS127L21B ADC。

在我的应用中、我希望通过菊花链连接将 TMS320F28p65X 微控制器与 ADC 相连。 我在菊花链连接中有 2 个 ADC。

执行此操作时出现问题。 我们必须首先使用来配置 FILTER3 寄存器
DATA_MODE[1:0]= 00、因为数据表中提到的在菊花链连接中运行 ADC SDO/DRDY
引脚应仅用作数据输出模式。

因此、我必须为连接的两个 ADC 传输 008b00(填充字节+ 0x80|0x0B +寄存器数据)两次。 这将是帧。 对于第一个帧、ADC 将配置为仅数据模式、当发送第二个帧时、ADC 将反映 000000 008b00。

但这没有发生、SDO 引脚上的反射值为 ffff。

这可能是什么原因以及应如何纠正。

最好的注意、

Divyesh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyesh:

    我看到您 也在数据转换器论坛中为此打开了一个主题。 你是否能够尝试他们的建议,这个问题是发生在尽管这些变化? 请告诉我、因为如果这与 F28P65x SPI 的问题无关、我可以将此主题重定向至正确的专家。

    此致、

    Arnav