This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D:您能告诉我如何配置“控制三相交错式 DC/DC 转换器“吗?

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1564202/tms320f28379d-tms320f28379d-could-you-please-tell-me-how-to-configure-the-controlling-a-3-phase-interleaved-dc-dc-converter

部件号:TMS320F28379D


工具/软件:

大家好!

您是否愿意回答本主题中的问题?

TMS320F28379D:您能告诉我如何配置“控制三相交错式 DC/DC 转换器“吗? - C2000 微控制器论坛 — C2000Tm μ︎ 微控制器 — TI E2E 支持论坛

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.Z:

    因为您使用的是加/减计数器。 90 度相移为 1,250,180 为 2,500,270 为 1250。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nayak、

    感谢您的答复。

    如果正确、为什么不能产生正确的 90 度相移?
    请告诉我该解决方案以及如何配置它。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    当我将 PHSDIR = 1 和 1250 设置为 270 度时、它是有效的。
    在 TRM 中哪里可以检查此设置?
    当我将 PHSDIR = 0 和 3750 设置为 270 度时、它不起作用的原因是什么?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 PHSDIR、请查看 下图。 如果您选择 0、计数器将在同步事件后开始递减计数。 如果选择 1、则会向上计数。

    我建议您使用您的设置绘制一个图、以便更好地了解这如何转化为正确的相移值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nayak、

    我提到了 TRM 的第 1987 页。

    当 TBPRD=600 时、
    如果移位 120 度、则 TBPHS=200
    如果移位 240 度、则 TBPHS=400
    上面说、 我认为这会将 PHSDIR 限制为 0、并允许我将其设置为 0 至 360 度。 但我需要将 PHSDIR 设置为 1、那么从哪里获得这些信息呢?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    您是否尝试使用您的设置绘制图表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nayak、

    「我知道,我知道你想要我。

    此致、

    ITO