This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28P65X:降压转换器软启动

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-DC-DC-BUCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1570109/tmdscncd28p65x-buck-converter-soft-start

器件型号:TMDSCNCD28P65X
主题中讨论的其他器件:TIDM-DC-DC-BUCK

工具/软件:

您好、

代码中是否有任何关于如何对降压转换器实现软启动的示例? 目标是控制输出电压的增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    您可以 在 main.c 中找到软启动、如下方的 TIDM-DC-DC-BUCK 参考设计所示。 您可以通过 cntrl+单击函数在 hal.h 中找到定义:

    可以如 user_setting.h 所示调整压摆步长 使用此步骤和 ISR 频率可以通过计算压摆率。

    此致、

    Sumit