This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:RevA 与 RevB 之间的差异

Guru**** 3007080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1569849/launchxl-f280049c-difference-between-reva-and-revb

器件型号:LAUNCHXL-F280049C


工具/软件:

设计文件“sprr421.zip"包含“包含 revA 和 RevB。 有何差异?
我已确认 U2D 9 针区域 (C64、C65、U11A) 已更改。
还有其他区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teruyuki-San:

    LaunchPad 用户指南可在以下位置找到: http://ti.com/lit/pdf/spruii7 、其中详细介绍了 2 个版本之间的硬件修订版本。 此外、当改用 RevB 时、这通常表示 MCU 器件版本更佳、具有改进的 ADC 性能和模拟修整功能

    此致、

    彼得