This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:如何在 CCS v12.2.0 中将 SFRA 与 F28035 配合使用(数字电源 SDK 中没有示例)

Guru**** 2924030 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1567816/tms320f28035-how-to-use-sfra-with-f28035-in-ccs-v12-2-0-no-examples-in-digital-power-sdk

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:SFRAcontrolSUITEC2000WARE

工具/软件:

     

      我正在使用 CCS v12.2.0、需要与 SFRA(软件频率响应分析器)配合使用。 在较旧的 CCS 版本中、SFRA 示例可通过 controlSUITE 获得、但对于较新的版本、仅支持 Digital Power SDK。 这个问题是 Digital Power SDK 不包含我正在处理的 F28035 的 SFRA 示例。

    在 CCS v12.2.0 中、通过 F28035 访问或使用 SFRA 的建议方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以参考 Ware_Digital C2000Power_SDK_V\libraries\sfra\examples 中提供的示例、其中包括 F28004x 器件的固件支持。

    两个器件之间的主要区别在于 F28035 在 60MHz 下运行、而 F28004x 在 100MHz 下运行。 在这两种情况下、SCI 外设都在 LSPCLK 上运行。

    您可以使用来自 Digital Power SDK 的 SFRA 相关文件、因为它们与器件无关、并且的应用方式与 F28004x 相同。

    此致、

    Shashank