This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-ROM EP:问题:电源序列

Guru**** 3005470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1566518/tms320f28377d-ep-question-power-supply-sequence

器件型号:TMS320F28377D-ROM EP


工具/软件:

我想问一下波纹管。

请通知我。

1、电源斜升速率

  关于:数据表 4.7.1 表 4-3 中的电源斜升速率要求

  问题:该要求是否仅适用于通电状态或通电和断电状态?  

VDDIO 和 VDD

  关于:数据表 4.7.1 说明: VDDIO 上的电压始终高于 VDD 或不低于 0.3V 贝洛 VDD。

  问题 1:要求是否适用于断电状态?  (处于关机状态:/XRS 被外部电路驱动至低电平。)

  问题 2:如果 VDDIO 小于 0.3V VDD、则 TMS320F28377D-VDDIO EP 的内部电路将被损坏?  

  n`t :肖特基二极管不能用于高温应用,因为二极管的漏电流在高温下过大。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“670939" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1566518/tms320f28377d-ep-question-power-supply-sequence

    1、电源斜升速率

      关于:数据表 4.7.1 表 4-3 中的电源斜升速率要求

      问题:该要求是否仅适用于通电状态或通电和断电状态?  

    [/报价]

    这仅适用于上电状态。  在断电时唯一要避免的是:

    - VDD 不应超过 VDDIO

    -确保在设备斜降时没有大于 VDDIO 的输入。

    [引述 userid=“670939" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1566518/tms320f28377d-ep-question-power-supply-sequence

    VDDIO 和 VDD

      关于:数据表 4.7.1 说明: VDDIO 上的电压始终高于 VDD 或不低于 0.3V 贝洛 VDD。

      问题 1:要求是否适用于断电状态?  (处于关机状态:/XRS 被外部电路驱动至低电平。)

      问题 2:如果 VDDIO 小于 0.3V VDD、则 TMS320F28377D-VDDIO EP 的内部电路将被损坏?  

      n`t :肖特基二极管不能用于高温应用,因为二极管的漏电流在高温下过大。

    [/报价]

    是的、我希望确保即使在断电时也能满足这种合规性。  如果 VDDIO>VDDIO+0.3V、风险在于我们会对一些内部晶体管进行反向偏置、并使电流从 VDD 流入 VDD。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我明白。