This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:F28379D

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1568503/tms320f28379d-f28379d

部件号:TMS320F28379D


工具/软件:

你好  

我正在为 1 千瓦的三相感应电机进行 FOC 控制,我想知道上面提到的卡是否足以完成工作或我应该有卡驱动程序,如果是,哪个驱动程序可以正确地使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS320F28379D 是一款 MCU、您应该具有相关的逆变器硬件来驱动电机。 取决于电机额定电压、电流等因素的硬件、以下套件可用作您的参考。

    https://www.ti.com/tool/TMDXIDDK379D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答  

    我有 0 +15V 的逆变器,但我是否应该有接口卡之间的相关 MCU 和逆变器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您使用的是什么 TMS320F28379D 卡和逆变器? 是的。 您需要参考上述硬件、在 TMS320F28379D 和逆变器之间连接相关信号以检测电流和电压、从而开关 MOSFET。 如果您只想进行评估、则可以直接购买上述套件。