This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SG:#17003-D:从汇编函数\"CLAsin\"重定位到符号\"CLASincosTable_TABLE_SIZEDivTwopi\"溢出;25 位重定位地址 0x1001e4e 太大、无法在 16 位无符号字段中编码(类型=&amp

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1569504/tms320f28p550sg-17003-d-relocation-from-assembly-function-clasin-to-symbol-clasincostable_table_sizedivtwopi-overflowed-the-25-bit-relocated-address-0x1001e4e-is-too-large-to-encode-in-the-16-bit-unsigned-field-type-amp

器件型号:TMS320F28P550SG


工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户正在使用 c2000ware6.0 CLA、但报告如下警告:

它易于重现、请下载项目并进行测试:

e2e.ti.com/.../f28p550sg.zip

它们似乎是 F28P55 cla2_math_library_dataom_fpu32_eabi.lib 中的一个错误。   

相关的 E2E、我们有尝试但无法解决警告:

 

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000-microcontrollers---internal/f/c2000-microcontrollers---internal-forum/1341331/tms320f28p659dh-q1-cla-math-library-shows-warning-17003-d-relocation-from-assembly-function-clacos-to-symbol-clasincostable_coef1_pos-overflowed?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=relocation%20from%20assembly#

 

 

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1493756/tms320f28p559sj-q1-cla2_math_library_datarom_fpu32-lib-warning-error?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=relocation%252525252520from%252525252520assembly#