This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:寄存器保留字段为非零

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1563603/tms320f28388s-register-reserved-fields-are-non-zero

器件型号:TMS320F28388S


工具/软件:

您好、

我正在使用 USB、并注意到至少在两种情况下、寄存器在寄存器的保留部分报告非零值。  例如、对于 USBTXIS、定义了四个最低有效位。  寄存器的其余部分保留。  但我收到的值是 0x6030。  在另一种情况下、即 USBBEPIDX、同样、定义了四个最低有效位。  但我收到的值是 0x78。  在这两种情况下、TRM 都规定字段读回为 0。  这是个问题吗?

谢谢您、

教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    教育、

    您在哪里看到了这种不匹配? 您是在读取代码中的寄存器还是在 CCS 窗口中查看寄存器。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉延迟 Siddarth、

    例如、使用 CCS 12.8.1 中的“Registers"选项“选项卡并查看 UsbaRegs、USBIS 为 0xFE、这意味着所有 3 个保留位都为 1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    教育、  

    我会仔细研究一下、然后在接下来的几天里回复您。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  这里是一些附加信息。  我只是使用 Memory Browser 阅读它、并获得了相同的结果。  希望它有所帮助...

    此致、

    教育