This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:TMS320F280049C 验证周期时间与擦除和放大器;编程和放大器;使用 XDS110 编程器验证周期时间。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1567905/tms320f280049c-tms320f280049c-verification-cicle-time-vs-erase-program-verification-cicle-time-with-xds110-programmer

器件型号:TMS320F280049C
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

大家好!

您现在为什么要花更多的时间进行验证(82 秒)、而不是擦除和编程与验证(32 秒)。

接下来的命令如下:

执行以下命令:
>“C:\ti\uniflash_windows\ccs_base\DebugServer\bin\DSLite“ flash -c C:\ti\uniflash_windows\user_files\configs\f280049c.ccxml -l user_files/settings/generated.ufsettings -e -v C:\ti\uniflash_windows\user_files\images\ml_dPC_hex_2.exc.2.

执行以下命令:
>“C:\ti\uniflash_windows\ccs_base\DebugServer\bin\DSLite“ flash -c C:\ti\uniflash_windows\user_files\configs\f280049c.ccxml -l user_files/settings/generated.ufsettings -e -f C:\ti\uniflash_windows\user_hex\images\mlud_dPC_2.images

此致、CGalan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CGalan:

    这可能是由于调用 UniFlash CLI 命令行工具时 DSLite 的运行速度较快。 执行倒车、擦除和编程、然后继续进行验证时、您看到的速度是否相同?

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅使用验证选项时、速度较低、但使用擦除、编程和验证时、速度较高。

    这毫无意义、这种行为不符合逻辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我需要更多时间与团队一起测试此问题。 您可以在第二天或第二天联系我们。

    谢谢。此致、
    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这没有意义、这种行为不符合逻辑。

    我同意、这毫无意义。

    当我进行类似的测试时、擦除/编程/验证需要 44 秒、而仅验证需要 11 秒

    您似乎正在使用 uniflash CLI 包。 您是否有单独的软件包(创建后只需验证,另一个还需擦除和编程)并为每个软件包运行 bat 文件? 或者、您是否每次都要处理一次套件并手动调用完整命令?

    此外、您使用的是哪个 Uniflash 版本?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ki。

    我正在 处理一次性软件包、每次使用附加的 Bacths 文件时都手动调用完整命令。  

    我使用的 Uniflash 版本是 UniFlash 6.4.0。

    最好的摄政酒、加兰

    e2e.ti.com/.../POTENZA_5F00_batchs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用的 Uniflash 版本是 UniFlash 6.4.0。

    这是 UniFlash 的一个非常旧且不受支持的版本。 您使用此类旧版本的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最初的限制是一个可与 Windows XP 一起使用的版本、但现在不是这样、让我尝试一个更新的版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请尝试使用最新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我使用了版本 9.3.0.5401、结果相同。

    我也做了这两个操作手动和持续时间是相同的以前的版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供生成的“generated .ufsettings“文件? 此外、是否可以共享正在使用的十六进制文件?