This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:2MB 外部 SPI 闪存 — TI 建议超出现有 POST 范围

Guru**** 2918800 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1568938/tms320f28388d-2mb-external-spi-flash---ti-recommendation-beyond-existing-post

器件型号:TMS320F28388D


工具/软件:

团队、

关于使用外部 SPI 闪存芯片存储固件映像的问题、我们深表歉意 TMS320F28388D 频率。

我们遇到了以下参考: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/940560/tms320f28388d-is-there-a-external-spi-flash-example-available
想咨询 TI 是否有 建议的器件型号 (PN #) 兼容的外部 SPI 闪存。

我们目前的计划是使用 2MB 外部 SPI 闪存 、因为每个 CPU 大约需要 512KB 、我们预计总共需要 1MB 以上。 如果 TI 有推荐的器件型号、我们更希望利用它来利用任何现有的源代码或参考设计、这将帮助我们减少开发和测试工作量。

我们感谢您对此提供的指导和支持。 (超越了上面提及的 5 年以上的 e2e 帖子...此内容适用于 SPI 闪存、而不是 Q-SPI 闪存,仅供参考)

CY、

CY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    SPI 示例旨在与 AT2526 EEPROM 连接、但您可以将这些示例实际与任何 SPI 闪存一起使用。 我也与团队进行了检查、我们对推荐的特定器件没有考虑、客户可以选择任何器件。  

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Aishwarya、感谢您的离线通信。

    我想我们现在已经有足够的资源了。

    感谢跟进!

    CY、
    Chris