This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:ROM 代码 — 源可用性

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1565141/tms320f280039c-q1-rom-code---source-availability

器件型号:TMS320F280039C-Q1
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我们正在调查 C2000 系列 MCU(即启动时的 F280039C)的使用情况、并正在确定我们是否能够根据 DO-178C 对软件进行认证。 浏览数据表和 TRM、有几个方面有问题。 具体而言、ROM 块:

-Boot ROM
-安全 ROM
-cla 程序 ROM
-CLA 数据 ROM

此外、还有一个存储器部分标识为 TI OTP 并标记为“仅供 TI 内部使用“。

首先、您是否能够提供一些有关这些 ROM 位置(不包括引导 ROM)和 OTP 的用途的背景信息?

其次、为了能够全面审核源代码并根据 DO-178C 进行认证、我们需要访问设备随附的所有源代码。 我的理解是引导 ROM 源是随 C2000Ware 提供的、但我不确定其他 ROM 位置和 TI OTP。 这是随 C2000Ware 或任何其他 SDK 提供的源代码、还是 TI 可以直接提供给我们(通过 NDA)的代码。

作为一个后续问题、我在别处读到、如果没有对器件进行实际修订、存储在 ROM 位置的目标/源代码永远不会改变、这是正确的吗? 我们还需要确保设备附带的源代码版本与我们正在处理并已认证的源代码副本的版本相同。

谢谢!

Neal Malackowski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neal:

    正确的是、引导 ROM、安全 ROM、CLA 程序/Data ROM 的源代码在 C2000Ware 中提供。  引导 ROM 是在上电时配置器件的启动代码、用于使器件具有正确的器件属性(存储器大小,外设数量等)。  引导 ROM 还会根据引导引脚的状态配置不同的引导模式。  引导 ROM 还可确保通过 TI OTP 位置正确填充 BOR 阈值、内部振荡器修整、内部电压基准修整和校准值等关键器件参数。  TI OTP 位置包含有关所选器件型号(例如 F280033、F280034、F28037、F280038、F280039)的信息以及出厂测试期间的修整值。  CLA ROM 包含 CLA 的代码。

    要回答您的其他问题:

      -无论器件型号如何、F28003x 器件的 ROM 中只有一个对象/源代码。  该版本在发布到市场 (RTM) 期间被锁定。

      -对于每个器件、TI OTP 值都是唯一的、因为器件型号将在生产时确定、并且每个器件对于每个可修整参数都有唯一的修整值。

    请确认 Williams International NDA 是 TI 的最新信息。  我也会从我这边进行检查、整理好后、我将通过电子邮件向您发送 TI OTP 映射文件。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Joseph、

    很棒! 感谢您对此进行澄清。 您能否确认我们将有权(通过 C2000Ware 或直接通过 NDA)获取器件随附的所有目标代码的源代码(包括闪存 API)?

     我会从我这边查看 NDA 的状态、然后 回复您。 再次谢谢、Joseph。

    此致、

    Neal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neal:

    源代码在 C2000Ware 中提供、由于已在 TI.com 中公开发布、因此不需要签订保密协议。  TI OTP 映射在 TI 内部发布、需要 NDA。  我相信自从我们为贵公司提供的 NDA 表过期以来、我的一位同事已经发起了一个 NDA 表单。  您能否确认您的申请是否需要 ITAR?  对于 NDA 提交、ITAR 还有其他要求。

    此致、

    Joseph