工具/软件:
大家好、我在重新刷写 F2800157 控制板时遇到问题。 此控制板由我们自己设计。
以下信息是控制台信息:
您能帮助我们解决这个问题吗? 非常感谢。
“
C28xx_CPU1:GEL 输出:
RAM 初始化完成
C28xx_CPU1:GEL 输出:
存储器映射初始化完成
C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化开始...
C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化完成...
C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化开始...
C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化完成...
C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化开始...
C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化完成...
C28xx_CPU1:警告:复位后解锁器件(区域 1)失败。
C28xx_CPU1:警告:复位后解锁器件(区域 2)失败。
C28xx_CPU1:在 0x8058 处设置断点时执行“保持停止“操作时遇到问题:(错误–1066 @ 0x8058)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包 20.0.0.3178)
C28xx_CPU1:Breakpoint Manager:使用 AET 断点重试
C28xx_CPU1:在 0x8154 处执行“保持停止“操作来设置断点时遇到问题:(error –1066 @ 0x8154) 无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包 20.0.0.3178)
C28xx_CPU1:Breakpoint Manager:使用 AET 断点重试
C28xx_CPU1:执行 PLL 配置算法时出错。 操作已取消。 (0x0)
C28xx_CPU1:执行调试器复位并执行 Boot-ROM 代码(点击 CCS 调试窗口中的“Resume"按钮“按钮)按钮)、然后再擦除/加载闪存。 如果这样对成功执行闪存擦除/加载没有帮助、请检查复位原因 (RESC) 寄存器、NMI 影子标志 (NMISHDFLG) 寄存器和引导 ROM 状态寄存器以进行进一步调试。
C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
C28xx_CPU1:GEL:文件:D:\Test\Project\Project7215\Software\F2800157_Duallib_obc_20250820_OLD\CPU1_FLASH\F2800157_Duallib_obc_20250820_Old.out:加载失败。
C28xx_CPU1:在 0x8058 处设置断点时执行“保持停止“操作时遇到问题:(错误–1066 @ 0x8058)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包 20.0.0.3178)
C28xx_CPU1:Breakpoint Manager:使用 AET 断点重试
“