This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:未记录的 MCAN 时钟要求?

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1566127/launchxl-f28p65x-undocumented-mcan-clock-requirements

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X
主题中讨论的其他器件:TMS320F28388D

工具/软件:

您好:

我正在努力向 引导加载程序添加 CAN FD 支持。 引导加载程序的客户将能够选择波特率和数据速率、然后构建系统应选择足够的参数来满足该要求。 基本上、我将 TI Excel 工作表中的逻辑放入 作为构建一部分运行的脚本中。

只要我不使用比特率切换、就可以正常工作。 例如、当 I 使用 200MHz 的 CAN 时钟时、外设可在无位速率切换的情况下工作、但不能与 BRS 搭配使用(传输的位模式太短,错误)。

现在、我偶然发现了一个对 TMS320F28388D 的要求、根据这篇文章: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1527758/tms320f28388d-rationale-behind-setting-mcanclkdivsel-to-3-in-the-mcan-external-loopback-example-for-m4?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=MCAN%205M%20P65#、 MCAN_FCLK 到 20MHz 和 80MHz 之间有一个限制。

问题 1:同样的限制是否适用于 F28P65x?

问题 2:如果是、是否有文件记载? (在参考手册和数据表中都找不到,MCANxCLKDIV 的文档和外设本身的文档中都找不到)

此致

Torsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    F28P65x 上有相同的 MCAN IP、因此时钟限制也适用。

    我将尝试找到相同的文档。

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Anand Kulkarni 

    感谢您的快速回答。 出于好奇,我想看看,如果这是记录在某个地方。

    此致

    Torsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要我不使用比特率切换、就可以正常工作。 例如、当 I 使用 200MHz 的 CAN 时钟时、外设可在无位速率切换的情况下工作、但不适用于 BRS(传输的位模式太短或错误)。

    您好、
    我看到启用 BRS 时出现问题、我将查看时钟设置。 感谢您指出这一点。

    如果有文档记录、我想了解更多有关此问题的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Gustavo Ramirez Vazquez ,

    我遇到了类似的事情。 启用 BRS 时、还必须启用和配置 发送器延迟补偿。

    HTH Torsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提示 Torsten Robitzki ,我一定会研究我的设备的发送器延迟补偿配置。  

    您是在文档中还是通过反复试验发现了这一点?

    此致、

    古斯塔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这是在某处记录下来的。 但我还查看了 Bosch IP 的参考手册。