This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28E120SB:我们是否可以使用 CCS12.8.1 来开发 F28E12? 还是只能使用 CCS20.x?

Guru**** 2920090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1568859/f28e120sb-can-we-use-ccs12-8-1-to-develop-f28e12-or-only-can-use-ccs20-x

器件型号:F28E120SB


工具/软件:

尊敬的团队:

我们是否可以使用 CCS12.8.1 来开发 F28E12? 还是只能使用 CCS20.x?

CCS12.8.1 报告以下错误:

当前无法识别器件“TMS320F28E120SCS":“:
-在现有 Re 位置运行 CCS 安装程序,确保选择了适合您设备的产品系列,如果没有,请继续安装。
-请参阅“Help > Check for Updates“以检查是否通过 CCS 更新提供对此器件的支持。
-通过调整项目属性,将项目迁移到最接近匹配的受支持设备。
-如果使用实验性器件、请联系 TI 以获得支持

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是否可以使用 CCS12.8.1 来开发 F28E12? 或者只能使用 CCS20.x?

    尊敬的 Zane:

    请使用 CCS 20.x 在 F28E12x 器件上进行开发。