This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:访问 pprof2000 和 pdd2000 的输入/输出

Guru**** 2923340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1568542/tms320f28388d-accessing-inputs-outputs-of-pprof2000-and-pdd2000

器件型号:TMS320F28388D


工具/软件:

您好:

熟悉使用 Path Profiler pprof2000 和 Profile Data Decoder pdd2000 进行代码覆盖率分析的工作流后、我想访问在此过程中由工具链生成的一些中间数据。

我的理解是、当编译器检测 C28x 代码以记录某些点的代码执行情况时、它会分析程序的语法树以确定在代码中插入执行计数器 的位置、工具链还在稍后阶段与目标文件一起使用该信息、将每个计数器与每次计数器递增时推导出的无条件执行的代码区域相关联。

我注意到一些这些信息出现在使用--analyze=codecov 选项编译时生成的 CSV 文件中的注释中。

我的问题是:我如何获取任意编译单元的计数器放置和关联数据,最好是在运行完整覆盖率分析之前?  

此致、

Pierre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何获取任意编译单元的此计数器放置和关联数据

    遗憾的是、这些详细信息没有记录在案。  我们不会提供任何公用事业或其他方法来查看这些详细信息。

    谢谢。此致、

    -乔治