This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK:Boostxl-3phganinv 有传感器的项目问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-3PHGANINV, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1568612/c2000ware-motorcontrol-sdk-boostxl-3phganinv-sensored-project-questions

主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-3PHGANINVINA240

嘿 ki 当你在电机控制 SDK 工作时、我遇到了一些问题、我希望你能帮我->我在 Boostxl-3phganinv 有传感器的项目上工作、我太陷入了 构建级别 3、我面临着两个问题、我知道、 一个是它使用 LEM 电流传感器,但我的是 INA240 直至内部版本没有问题,因为我们对电流读数没有太多的关注 ,但对于内部版本 3 我认为我需要修复它,第二个问题是相同的,你面临直至内部版本 2 我的 vmbbus 读数等于我提供的,但在内部版本 3 它读数为 24V 电源的 7DMC,这就是 dcbus'设置为 vstripbus'的原因 vdcbusMIN、请帮助我修复这些问题、我看到自构建级别 1 以来的一个问题是我所有相位的电流读数均为零、motorVars[1].currentAs、Bs 为零并且没有变化、我没有移除 R20、因为我不使用 DAC、因此我认为这不是问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhay — 这超出了我的专业领域。 我将您的最后一个问题拆离了原始主题、并将其移到了 C2000 论坛中的另一个主题。 专家们将能够在这方面提供进一步的协助。

    谢谢

    Ki