This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:C2000 VOH 与 IOH 线和 VoL 与 IOL 线

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1567655/tms320f2800157-q1-c2000-voh-vs-ioh-line-and-vol-vs-iol-line

器件型号:TMS320F2800157-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户询问我们是否有 VOH 与 IOH 线以及 VoL 与 IOL 线。

现在、他们正在检查可用器件以连接 2800157 GPIO 以避免风险。  IOH 关于 3mA。 他们想知道 VOH 值。

因此、他们想知道我们是否能够提供 VOH 与 IOH 以及 VoL 与 IOL 的统计数据。

谢谢!

此致

Kita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对此问题是否有任何更新?

    谢谢!

    此致

    Kita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没有  VOH 与 IOH 以及 VoL 与 IOL 数据。

    就用户而言、数据表中列出了拉电流和灌电流的最小和最大条件。

    谢谢