This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2809:芯片的应用问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1568531/tms320f2809-the-application-issues-of-chips

器件型号:TMS320F2809


工具/软件:

F2809 模型的所有 IO 端口都生成中断功能

据说只有引脚 0 至 31 具有中断功能

我们在电路图中输入 GPIO34 密钥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我无法掌握您分享的屏幕截图中有关 GPIO34 GPIO 配置的任何信息。

    但是、正如您提到的、只有端口 A (GPIO[0:31]) 具有 XINT[1:2]和 XNMI 的配置寄存器。

    https://www.ti.com/lit/ug/spru712h/spru712h.pdf

    这意味着 GPIO34 将无法将中断发布到 PIE。

    此致、

    Zackary Fleenor