This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:顺序 SCI 闪存内核 CPU1 CPU2 CM 内核

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1567132/tms320f28388d-sequential-sci-flash-kernel-cpu1-cpu2-cm-cores

器件型号:TMS320F28388D


工具/软件:

您好、

我在使用 F28388D MCU 时卡住了三个内核的正确刷写。 我的目的是使用 TI 提供的 SCI 闪存内核和串行闪存编程器依次刷写 CPU1 CPU2 和 CM 内核。 相关示例和指南仅参考 CPU1- CPU2 和 CPU1-CM。 有人能告诉我是否可以依次刷新 CPU1-CPU2-CM 吗?

谢谢、

此致   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simone:

    对于这种顺序加载 CPU1-CPU2-CM 的使用、您需要首先加载 CPU1-CPU2 内核并与串行闪存编程器交互、然后再次加载 CPU1-CM 内核、然后继续与串行闪存编程器交互以加载当前存在的 CM 内核。

    谢谢。此致、

    Charles