This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:错误–1015

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1566449/tms320f28388d-error-1015

器件型号:TMS320F28388D


工具/软件:

您好的团队、
我设计了一个定制电路板 TMS320F28388D 我正在使用 外部 JTAG 探针 (XDS100 v2) 对其进行编程。 。 JTAG DR 完整性(测试连接)通过 、但当我从进行编程时 CCS v12 我收到附加的错误对话框/日志。 您能帮助我找出问题所在以及如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否对此设备进行了任何编程? 您是否编程过定制 CSM 密码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke


    不、还没有。 这是我第一次对器件进行编程、我没有对任何 CSM 密码进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何新的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以尝试通过修改引导模式选择引脚并检查问题是否仍然存在来将器件配置为等待引导?

    谢谢您、

    Luke