This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:闪存 API 代码执行延时时间删除

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1568233/tms320f28377d-flash-api-code-execution-time-delay-remove

器件型号:TMS320F28377D


工具/软件:

oReturnCheck = Fapi_issueAsyncCommandWithAddress (Fapi_Erase 扇区、
(Bzero_Sector *) uint32_t);

在执行代码之前和之后、使用 GPIO 功能测量示波器。
总运行时间为 14ms、在此期间、其他中断代码被暂停。
在擦除代码执行期间、其他代码已停止、是否可以修改如何缩短该执行时间或执行其他代码?

黄色 Ch1 表示中断、蓝色 Ch2 表示擦除功能。 红色 Ch3 是写入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据对另一个 类似 e2e 主题的回复关闭此主题。

    此致、

    Rajeshwary