This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:DCSM

Guru**** 2920050 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1567127/tms320f2800157-dcsm

器件型号:TMS320F2800157
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:


您好、我是否可以问我在将 DCSM 模块添加到 systemconfig 并将相应的 dcsm.asm 和 dcsm.cmd 文件移动到 syscfg 文件夹以进行编译和下载时遇到此错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当在 CCS 片上闪存工具或 Uniflash 中设置了“Verify after flash programming operation“选项时、通常会出现此问题。 当在地址 0x78020 和 0x78028 之间对定制 CSM 密码进行编程并且执行验证操作以确认已编程的密码值时、器件将立即锁定、因为验证操作虚拟将新密码加载到 DCSM 模块中、这将不再与 Boot-ROM 编程到 CSMKEY 寄存器中的值相匹配。

    通过在 Uniflash 或 CCS 片上闪存工具 GUI 中提供自定义密码来解锁 DCSM 后、除非再次更新密码、否则将来不会出现此问题。 为了完全避免这个问题、您可以在首次对密码进行编程时禁用验证操作、然后根据需要在下一次器件复位后启用验证操作。

    谢谢您、

    Luke