This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280039C:连接到目标时出错:(错误–1015 @ 0x0)

Guru**** 3010820 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280039C, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1559489/tmdscncd280039c-error-connecting-to-the-target-error--1015-0x0

零件号:TMDSCNCD280039C
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

使用  TMDSCNCD280039C。 一切工作 1 个月前,回来这个项目发现程序无法加载 Error-1015

目标配置中的测试连接未出现故障。 且蓝色 LED2:A 在测试期间闪烁。 LED3:A 在上电时始终开启。  

对此进行了一些研究并检查了 DIP 开关状态

S1:A 位置 1、打开
S1:A 位置 2、关闭

S2 位置 1、打开
S2 位置 2、关闭

但我记得上个月工作的时候。 它是 S2 位置 1 OFF、S2 位置 2 ON。 这对我来说没有意义,但它有效,所以我没有抱怨。 这次我尝试了所有 S2 位置组合,所有都给了我相同的错误。  

大量参考资料表明器件已锁定并使用 UniFlash。 但误差相同。

自 1 个月前以来、没有什么重大变化。  问题可能是什么? 有什么建议吗?

我正在使用 CCS 12.5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我有几个澄清问题:

    1. 您是否在器件上编程了任何 DCSM 配置?  
    2. 您是使用板载 XDS110 仿真器还是外部调试探针?  
    3. 您是通过基板上的 5V 端口还是通过 USB-C 为卡供电?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我没有编程任何 DCSM  配置  

    2.使用板载 XDS110 仿真器

    3.我正在为卡 vis USB-C 供电

    感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否可以尝试使用外部调试探针(通过基板)并查看是否能够连接?  我想找出 MCU 和 JTAG 电路之间的问题。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个基板、但没有任何外部调试探针。 我可以尝试其他方式吗? 这种“测试连接“结果能说明什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是正确的、测试连接 会验证 JTAG 信号是否正确连接。

    您是否可以尝试将器件置于等待引导状态并 尝试使用 UniFlash 或 CCS 中的默认密码解锁器件? 如果您的项目不包含任何密码、并且您现在无法连接到设备、我想知道您的设备是否意外锁定。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否更具体地说明如何将其置于“等待引导“模式以及如何使用默认密码解锁?

    我尝试了 UniFlash。 它能够识别 TDS110 和电路板。 然后,当我点击 Erase Flash,同样的错误–1105 错误,如张贴在原始帖子.

    我可以尝试其他方式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请按照此表(位置 1:向上、位置 2:向下)将 S2 设置为等待引导。 等待引导模式将器件置于引导 ROM 中的已知状态、与 JTAG 连接兼容度最高。  

    在 UniFlash 中、转到“Settings & Utilities“并向下滚动到“Security Settings“。 点击“Fill Security Fields From Target(填写目标中的安全字段)“。

    向下滚动至“JTAGLOCK"。“。 此处加载什么值?

    再次向下滚动到“CSMPSWD"。“。 这些价值观是什么?

    然后选择“解锁“。 操作是否成功? 如果是、您现在是否可以连接到该器件?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “从目标填写安全字段“之后出现相同错误

    如果我尝试单击“锁定“或“解锁“、则出现相同错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    听起来编程期间由于电源故障而无意中锁定了器件。 我正在与我们团队的另一位成员核实这是否可能永久锁定设备。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    您是否还可以尝试查看 CCS 片上闪存工具中是否出现同样的问题?

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我一个关于这个问题的说明吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    为了补充 Luke 所说的内容、 我 自己发运了 TMDSCNCD280039C、 在具有相同软件配置的 UniFlash v9.1 中连接到器件没有困难。

    这支持您的设备似乎被意外锁定。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    将器件置于等待引导状态(SW2 位置 1 高电平、SW2 位置 2 低电平)、将器件置于已知状态并连接到 CCS 中的器件。 然后、转到 Tools > On-Chip Flash。  将弹出与 UniFlash 类似的 GUI、您可以在其中加载安全配置、锁定/解锁器件等

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我还订购了一张新的控制卡。 新控制卡连接没有问题、就像我 1 个月前第一次尝试旧卡一样。

    它看起来确实是意外锁定的。 现在我的问题是 1) 什么可能会导致这样,我可以避免在进一步这样做。 我不记得做什么超出规范 2) 卡是永久“刷“,任何方式解锁卡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然有错误、但没有代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    为了澄清问题、您订购了一张您可以连接到的新卡、但在尝试从原始帖子中编程相同的.out 后、您无法连接?

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以连接到新的控制卡。 我尝试了旧控制卡上的 CCS 片上闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    已理解、为避免将来任何器件损坏、我会确保您不要通过从笔记本电脑或设备断开调试器来中断闪存擦除或编程过程、并确保为器件提供足够的电流以进行闪存操作。 在控制卡上、只要有可靠的电源、就应该始终如此。 在定制电路板上、您需要参阅器件数据表、以确保外部 LDO(如果使用)除了器件可以并行执行的任何其他操作外、还能够始终为闪存操作提供足够的电流。

    谢谢您、

    Luke