This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:TMS320F2800137

Guru**** 2923380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1568215/tms320f2800137-tms320f2800137

器件型号:TMS320F2800137


工具/软件:

您好、  

对于 TMS320F2800137RHB(32 引脚版本)、由于尺寸问题、我们需要使用 5x5 封装。

我想问引脚 12、A4/C14、 CMP2_HP0、 CMPSS-2 高电平比较器正输入 0。

此引脚是否可用于“相移全桥转换器“的初级 OCP/电 流模式输入? 或其他更好的引脚来选择 初级 OCP/Current 模式?

我们的 PWM 分配

引脚 25 GPIO4 PWM3A:SR1

引脚 26  GPIO3  PWM2B:主 PWM2B

引脚 27 GPIO1 PWM1B:主 PWM1B

引脚 28 GPIO0 PWM1A:主 PWM1A

引脚 29 GPIO7 PWM2A:主 PWM2A

引脚 30 GPIO5 PWM3B:SR2

引脚 31 GPIO29 PWM7B:有源钳位缓冲器 1

引脚 32 GPIO29 PWM7A:有源钳位缓冲器 2.

谢谢

此致

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、对于交流(双向)电流保护、我可以在引脚多路复用中看到引脚函数 CMPSS2 正输入 CMP2_HP0 或 CMP2_lp0。 这样、您就可以将 CMPSS 的高电平比较器用于正半个周期、将低电平比较器用于负半个周期(内部 DAC 设置两个阈值)、然后将 Ctrip 输出路由到 ePWM 跳闸区/直流事件中。

    此致、

    Masoud