This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:TMS320F2800137 调试删除运行时的问题

Guru**** 3008050 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800137, LAUNCHXL-F2800137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1568155/tms320f2800137-tms320f2800137-debugging-remove-issue-in-run-time

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F2800137

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

           目前、我正在 将 TMS320F2800137 MCU 用于逆变器应用。 我正在使用 Build Configuration:CPU1_RAM 4 线制调试 (TCK、TMS、TDO、TD1)。 在 TDO、TMS、TDI 引脚上使用 2.2k 的上拉电阻。 TCK 引脚上不使用上拉/下拉电阻。

问题是在程序的运行时执行过程->启动 1 分钟后 MCU ->调试连接断开。 我不知道发生这种情况的确切原因。 我使用  LAUNCHXL-F2800137 作为调试器。
他们是否有任何与 LAUNCHXL-F2800137 和目标板 MCU TMS320F2800137 连接相关的问题。 请帮助我 解决此问题。

 此致、

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    逆变器的运行电压电平是多少?  

    如果使用 LaunchPad、则 XDS 未与热侧隔离、并且可能会因平面上的尖峰和噪声而发生复位。  

    隔离式调试器接口可以实现更好的性能、如 https://www.ti.com/tool/XDS110ISO-EVM 所示

    此致、

    彼得