This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:更改了 SPRZ492A 中的芯片

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1569479/tms320f2812-die-changed-in-the-sprz492a

器件型号:TMS320F2812


工具/软件:

嗨、团队。

我在 2 个器件中使用 TMS320F2812ZHx。
 SPRZ49A 解决了包装的细微变化以及 uBGA 到 nfBGA(和基板)的变化、但同时还指出新产品“相当于数据表的电气性能“。 它的占用空间也相当于 MicroStar BGA。“

我对此有一些疑问、请您帮助我吗?

1.传感器有什么变化?

由于封装变化、DE 芯片也发生了变化?

3.由于新的 BGA 和基板,对温度/热量有什么影响?

4.(ZHH 到 ZAY) 的替换代码是 Q(“与比较设备的功能和 PIN 输出相同,但不完全等效)、在什么情况下它不是 exat 等效的?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucas、

    要解决您的问题:

    1. 您指的是什么传感器?  否、传感器/芯片功能没有变化。 SPRZ492A 文档明确指出、新产品具有“数据表等效的电气性能“。 这些更改仅限于封装结构和基板材料。

    2.死没有变化。  

    3.设备仍然符合设备数据表中列出的任何温度规格。  

    4.这是参考我们的交叉参考工具吗?

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、阿利松! 谢谢。

    1.我指的是 DSP 传感器,谢谢。

    2.好的

    3、好的

    4.在 PCN20201117001.3 中是指出、从 TMS320F2812ZHx 到 TMS320F2812ZAYx 的替换代码为“Q"(“(与(与比较器设备的功能和引脚输出相同,但并不完全等效)。 由于封装和基板发生变化、它们并不明显相同?

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    4.是的, Q 只是指封装/基板的变化。 芯片功能不受封装变化的影响、仍将符合给定的数据表电气值。  

    此致、

    Allison