This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02002:针对可实现双有源电桥转换器的 IC 的建议

Guru**** 2915660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1570793/tidm-02002-recommendation-for-a-ic-that-can-implement-a-dual-active-bridge-converter

器件型号:TIDM-02002


工具/软件:

大家好、很好奇、是否有推荐的 DAB 转换器解决方案可通过 IC(而不是 MCU 解决方案)实现。
电流为 12A 时、转换器电压为 28V 至 28V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我不知道 有任何用于 DAB 转换器的基于 IC 的解决方案。

    谢谢

    Srikanth