This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28232:Uniflash 无法读取锁定的器件

Guru**** 3006710 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1571103/tms320f28232-uniflash-not-able-to-read-locked-deivce

器件型号:TMS320F28232
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

尊敬的专家:

我尝试使用 UNIFLASH 读取锁定的 F28232、以下步骤如下:

1.输入密码并单击解锁->控制台显示解锁成功

2.转至内存选项卡和时钟导出、输入内存范围为 0x330000 - 0x 33FF80

3.导出->控制台显示成功  

但是、导出的文件将所有存储器显示为零。

此时、在没有任何下电上电或复位的情况下、关闭 UNIFLASH 并打开 CCS、连接到目标(移除 GEL 文件)

一旦我连接到目标、就可以在“Memory Browser“中看到 0x330000 中的程序、这意味着器件处于实际锁定状态。

在读取锁定的 F28232 时、UNIFALSH 支持是否存在任何问题?

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    我将重新将此分配给 Uniflash 团队、一个澄清事项是、在 Uniflash 中解锁器件时、如果打开存储器窗口 0x330000、您可以读取内容吗、还是在 Uniflash 中看到所有 0x0000?

    如果您在 Uniflash 中读取了密码位置、解锁后是否正确显示了这些密码位置?

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了以上问题外、还请提供所使用的 UniFlash 版本。

    谢谢

    Ki