This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:使用 XDS110 对定制 TMS320F280049C 板进行编程–必需的引脚和引脚映射

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1571378/tms320f280049c-programming-custom-tms320f280049c-board-with-xds110-mandatory-pins-and-pin-mapping

器件型号:TMS320F280049C


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在使用基于的定制电路板 TMS320F280049C 并计划使用 XDS110 用于编程/调试。 请说明以下几点:

  1. 什么是 强制引脚/信号 必须在 XDS110 和 MCU 之间连接哪个接口才能成功编程和调试?

  2. 正确的答案是什么 引脚映射 从 XDS110(TI 14 引脚接头和 ARM 20 引脚接头)到 F280049C JTAG 引脚?

  3. 类型 TRSTn XRSn 被认为是强制性的、还是对于最少的设置为可选的?

  4. 什么是 建议的上拉/下拉电阻值 在 TMS、TDI、TCK、TRSTn 和 XRSn 上?

  5. 指定 自举引脚 (GPIO24 和 GPIO32)、什么是的正确默认配置 引导至闪存

  6. 总线电压 cJTAG(2 线) 使用 XDS110 而不是完整的 JTAG、哪些引脚是必需的、有什么特殊注意事项吗?

提前感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      如需更多信息、请阅读数据表中的第 7.9.5 节仿真/JTAG。

    [quote userid=“672314" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1571378/tms320f280049c-programming-custom-tms320f280049c-board-with-xds110-mandatory-pins-and-pin-mapping 自举引脚 (GPIO24 和 GPIO32)、什么是的正确默认配置 引导至闪存 ?

    如果您使用的是默认引导模式选择引脚和  不会 对 OTP 进行编程、则两个引导引脚都应为高电平、以配置引导至闪存。 有关更多信息、请参阅 TRM 中的“ROM"一“一章: https://www.ti.com/lit/ug/sprui33/sprui33.pdf

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我需要进行板载 2 线制编程进行生产、那么 cJTAG 会是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表所述、 cJTAG 选项不需要 TDI 和 TDO 连接、这些引脚可用作 GPIO。

    此致、

    马特