This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280025C:无法识别调试器

Guru**** 2566985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1570683/launchxl-f280025c-debugger-cannot-be-recognized

器件型号:LAUNCHXL-F280025C


工具/软件:

您好支持团队:

计算机无法再识别我的 LaunchPad。 设备管理器中没有 COM 端口。 我无法通过 USB 连接刷新新新软件。

LED0、1、2 保持亮起。 LED4 和 5 仍作为演示应用闪烁。

我尝试通过 xdsdfu -m 连接到 debug、并收到:

扫描 USB 总线以查找支持的 XDS110 器件...

在总线上未找到请求的器件。

我能不能以某种方式修复这个 LaunchPad?

谢谢。此致、

Quy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以尝试将器件置于等待引导状态吗? 应用程序可能会干扰连接。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的答复。 我将器件置于等待启动状态、并识别了 LaunchPad。

    我再次刷写了演示应用程序 launchxl_ex1_f280025c_demo。

    当我切换到闪存引导时、便无法再识别该 COM 端口。 演示应用程序不应干扰连接。

    此致、

    Quy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    更新:

    我将器件置于等待引导并更新了固件。

    LaunchPad 现在会在闪存启动中再次运行。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Quy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quy:

    我很高兴听到等待启动+更新固件解决了这个问题!  

    此致、

    马特