This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:与使用 SYS 配置的 CAN 标准配置相关的文档和放大器示例

Guru**** 3006670 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1569859/launchxl-f28p55x-documentation-examples-related-to-can-standard-configuration-using-sys-config

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE

工具/软件:

您好:

CAN 任何人都可以使用 SYS 配置传递与 CAN 标准配置相关的文档和示例吗? 我使用  CCS 20.1.1 IDE 和 SysConfig 版本 C2000Ware_6_00_00_00

我仅看到 CCS 20.1.1 中列出的手动配置示例。

有人请帮忙!

此致、

Sharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sharath、

    仅从 C2000Ware_6x 导入了两个 F28P55x MCAN 示例工程、这些工程包含 SysConfig 文件:c2000.syscfg:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的快速响应。  

    在继续之前、我想澄清一点。 我在前面的消息中的意思是、我能够生成 c2000.syscfg、但我看到的所有工程都没有使用 syscfg 配置在哪里、相反、所有示例工程(与 CAN 相关)都是 使用手动代码而不是 syscfg 自动生成的代码进行配置的。

    我希望您能通过我的上述消息清楚地了解我的疑问。 请帮助!

    此致、

    Sharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了你的问题。  使用 SysConfig 生成的驱动程序会非常简单。  

    在 main() 函数中调用以下函数:

    1. Board_Init (),

    2.   device_initGPIO()

    和   SysCtl_setMCANClock (...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些信息。 未经测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的回答。 您不认为 Board_Init  () 和其他依赖函数应该由编译器或任何工具本身自动添加吗?

    此致、

    Sharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Board_Init () 由 sysconfig 生成。