This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:从 SYSBIOS/TI-RTOS 切换到 FreeRTOS

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1571204/tms320f28335-switch-from-sysbios-ti-rtos-to-freertos

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:SYSBIOS、 C2000WARE

工具/软件:

我们希望在 TI DSP 上从 SYSBIOS/TI-RTOS 切换到 FreeRTOS。


是否有有关如何最好地做到这一点的指南/说明?


在 TI DSP (TMS320F283xx) 上使用 FreeRTOS 是否有任何限制?


在 DSP 上使用 FreeRTOS 时、Code Composer Studio(哪个版本)的最低要求是什么? (我们仍在使用版本 10.1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nico、

    请注意、我们仅支持适用于第 3 代 C2000 器件的 FreeRTOS、因此 C2000Ware 中可用的内核为 不支持您的器件 F2833x。  请在下面找到其余问题的答案。

    没有相应的迁移指南。 您可 参阅此文档 、它在迁移代码时可能会有所帮助(它并非特定于 F28 器件,但可能适用)。

    所需的 CCS 最低版本(包括支持的器件)为 v11.1。

    此致、

    Arnav