This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:MATLAB 生成代码

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1571012/f28m35h52c-matlab-generation-code

部件号:F28M35H52C


工具/软件:

早上好、我想了解有关使用 MATLAB 生成代码的信息。

我在 MATLAB 上使用 C2000 Blockset、遇到了一个有关 M3 和 C28 之间的外部数据的问题。 我注意到两个内核之间没有 IPC 通信块。

任何人都可以帮助我或给我发送一个例子?

我将对 M3 和 C28 使用两种不同的模型.slx。

提前感谢您  

Filippo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filippo:

    回答这个问题的最佳人员来自 MathWorks。 我建议您在 MathWorks 论坛上发布问题、因为他们负责开发和支持 C2000 Microcontroller Blockset。


    根据我的理解、MATLAB 开箱即用时不支持 F28M 中的 IPC 块。 如果这对应用开发至关重要、我建议使用 MathWorks 进行检查、从而了解如何集成 IPC 接口。

    如果您有其他问题、获取 MathWorks 产品支持的理想方法是 联系 MathWorks 现场技术支持。

    您也可以在 MATLAB Answers C2000 论坛上搜索答案或发布问题。 此外、 文档 和 示例中还提供了有关 MathWorks 支持 C2000的信息。

    我将在此处关闭该主题、因为该软件由 MathWorks 团队在其论坛上提供支持。

    谢谢、
    Aditya.