This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:PTP 和 ZWT 的并排功能列表

Guru**** 2768185 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1571983/tms320f28386d-side-by-side-function-list-of-the-ptp-and-zwt

部件号:TMS320F28386D
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

TMS320F28386D PTP 版本与 ZWT 版本缺少哪些函数。 数据表的格式不适用于将数据输入到 Excel 中以根据两种外形筛选函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 通道数量是两种封装之间唯一完全不同的事情。

    显然、ZWT 具有更多的引脚、尽管允许输出更多的外设/GPIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris。  我看到这个表时、PTP 上还有很多不存在的引脚。 我正在寻找这个列表。 此表只是众多表中的一个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚较少、但所有其他外设都可用(直到引脚用完)。  

    您可能需要使用 SysConfig 查看 176 封装中提供的产品

    其中概述了 SysConfig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris。 我希望不必跳过这些篮板就能得到这个评估。 感谢你的帮助