This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:请确认 MIPS 速度。

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1571932/tms320f28388d-please-confirm-mips-speed

器件型号:TMS320F28388D


工具/软件:

嗨、大家好、在 Texas Instruments 网站上、TMS320F28388D 的运行速度为 925Mips。  

这是否意味着双核 CPU 加上双 CLA 的合并速度 为 925Mips、或者 925Mips 是否与每个 C28x CPU 相关?

抱歉、我对这张幻灯片有点困惑。

感谢、希望能尽快收到您的回复。

PeterSlight smileć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、它是 200MHz 上两个 C28 内核和 200MHz 上两个 CLA 以及 125MHz ARM 的组合的 MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joe 的澄清。 我有点迷路了。

    祝你度过美好的一天! :)