This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:SO# 365397 — 这与锁定盒有关"TMS320F2812:器件无法编程----- P/N:TMS320F2812PGFA"

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1571857/tms320f2812-so-365397---this-relates-to-the-locked-case-tms320f2812-device-cannot-program--------p-n-tms320f2812pgfa

器件型号:TMS320F2812


工具/软件:

客户现在对以下问题作出了回应:

-----   

编程工具是否有任何超时?  

我们通常会看到、客户的编程器会在看到比典型的闪存擦除时间更长后超时。  

我们先来看一下。

谢谢、

-----   

响应如下:

-----   

我们终于收到了编程中心的反馈。关于编程本身,可以说总共有
尝试了三次对组件进行编程。

我们进一步假设超时可能是指编程器件?

我们的编程设备每年由制造商校准和认证一次。

-----   

您能帮我们了解为什么许多 器件无法编程吗?

谢谢你

Adnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Adnan、 尚未看到任何系统性质量问题、但如上所述、一些客户低估了每个扇区的擦除时间、并在其编程工具中构建了一个不够的超时时间。  请根据数据表确保超时是合适的、或提供有关故障的更多详细信息。