This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:使用带有独立文件夹的 CCS 命令行运行工作区和工程

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1569514/tms320f28p550sj-using-ccs-command-line-with-independent-folders-for-workspace-and-projects

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题:CCSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 champs:

我向我们的客户询问这个问题。

CCS 12.8.1

C2000 F28003x/P55x/P65x

用户已研究中的 CCS 命令  

https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_projects-command-line.html

但是、用户不会将工程文件夹放在工作区文件夹下。 也就是说、这些工程位于工作区文件夹中不同的文件夹/驱动器中。

在这种情况下、用户如何处理  ?

例如、在 C:\ti\a 和 C:\ti\b 中有两个项目:Project A 和 Project B

但工作区位于 D:\workspace 中

所有 CCS 命令行都可以正常工作吗? 或者用户应该如何操作呢?

此外、对于 CCS Theia 20.3+、在这种情况下、它是否仍然与 CCS 12.8.1 相同? 如果没有、用户应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    对于这两个 CCS、 这取决于您的文件是“链接“还是“复制“。 如果它们已链接、则当您在  D:\workspace 中打开工作区时、将  自动对 C:\ti\a 和 C:\ti\B 文件进行文件编辑。 但是,如果它被复制,那么你将需要手动更新您的 C:驱动器中的文件。 还可以选择在 C:\ti\a 或 B 文件夹中打开工作区、以便直接处理文件。

    对于 CCS 20、工作区是相同的、但用户需要选择“Open Folder“按钮、因为工作区只是文件夹

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    在用户的情况下、他们用户可以使用下面的命令来导入工程。

    eclipsec -noSplash -data “D:\TiWorkSpace“-application com.ti.ccstudio.apps.projectImport -ccs.location “D":“:\Test\projects\TI\ccs_280039C“

    这是指“链接“还是“复制“?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter

    您有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    错过了最后一条消息。 这只是导入工程。 我认为默认行为是直接链接、这意味着在 TiWorkSpace 中进行的工程编辑将影响 CCS_280039C 工程。 当然、您也可以通过附加 -ccs.copyIntoWorkspace false到命令来显式禁用 copy 命令

    此致、

    彼得