This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-BUCKCONV:加载'.js'脚本控制台中的文件将不能与 CCS 20.2.0 一起使用

Guru**** 2915590 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1567306/boostxl-buckconv-loading-js-files-in-scripting-console-will-not-work-with-ccs-20-2-0

器件型号:BOOSTXL-BUCKCONV
主题:SFRA 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好,根据前面的主题,加载'.js'文件也不能正常工作。 我尝试使用 CCS 20.2.0 加载例如“setupdebugenv_lab1.js",“,但、但它不起作用。 脚本控制台提供以下输出:

JS:>//AddWatchWindowVars 构建 1
未定义
js:> expRemoveAll()
未捕获的引用错误:expRemoveAll 未定义
js:>//逆变器变量
未定义
JS:> expAdd(“TINV_lab.TINV_enum_lab",“,getNatural、getNatural ())
未捕获的引用错误:未定义 expAdd
js:> expAdd(“EPwm1Regs.TZFLG",“,getNatural、getNatural ())
未捕获的引用错误:未定义 expAdd
JS:> expAdd(“TINV_clearPWMTrip",“,getNatural、getNatural ())
未捕获的引用错误:未定义 expAdd
...
JS:> expAdd(“TINV_temp_C_sensed_pu",“,getNatural、getNatural ())
未捕获的引用错误:未定义 expAdd
JS:>

另外、在脚本控制台中、函数“expAdd"不再“不再可用。 在 CCS 12.8.1 中、一切都正常、没有问题。 如果您需要进一步的意见、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    设计指南是使用 CCS v12 及更低版本创建的、因此步骤与 CCS v20 中的步骤不完全相同。 我查看了脚本控制台中的可用命令、并且最新版本的 CCS 目前不支持自定义表达式命令。 完成命令最直接的方法是在调试会话期间手动将变量添加到观察窗口中。  通过右键点击并使用文本编辑器打开.js 文件、可以直接从 setupdebugenv_lab1.js 复制它们

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、但使用 CCS v20 时、当前的.js 文件将给出上面提到的错误。 由于 SFRA 也未启动、因此 v20(票证在此处:sir.ext.ti.com/.../EXT_EP-12187)无法启动、因此 我们需要等待更新。 到目前为止,我切换到了 v12 的其他工具正在工作,没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、  

    我的意思是、您可以手动添加监视表达式、而不是使用当前不支持的 javascript 函数。 例如、在您发送的所提供的代码片段中、观察变量将为  TINV_lab.TINV_enum_lab、 EPwm1Regs.TZFLG、 TINV_clearPWMTrip 和 TINV_temp_C_sensed_pu

    此致、

    彼得