This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:USB 引导加载程序访问

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1571443/launchxl-f28379d-usb-bootloader-access

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

我的要求是 从带有 C2000Ware v5.02 的 Windows 10 PC 上使用 USB(JTAG 不可用)下载固件以进行刷写。

我尝试了奇怪的过程 通过 JTAG 调试器启用 USB 引导模式、例如将 0xD00 值替换为 0xC5A、并复位 CPU

无 USB 设备 出现:它 失败

因此无法使用 USB 闪存编程器工具。

注:此过程 典型工作原理 采用  TI  Delfino F28379D controlCARD……

因此、使用 F28379D LaunchPad 似乎无法使用 USB 执行固件更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [引述 userid=“663437" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1571443/launchxl-f28379d-usb-bootloader-access

    注:此过程 典型工作原理 采用  TI  Delfino F28379D controlCARD……

    因此、使用 F28379D LaunchPad 似乎无法使用 USB 执行固件更新。

    [/报价]

    不幸的是、情况就是这样。   与 controlCARD 不同、F2837xD LaunchPad 没有支持 USB 数据传输的 USB 外设。

    此致、

    马特