This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:包含 2 个批量器件的 USB 复合示例项目

Guru**** 3003770 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1570790/tms320f28388d-usb-composite-sample-project-with-2-bulk-devices

器件型号:TMS320F28388D


工具/软件:

大家好:

我们正在与 TMS320F28388D MCU 开发一个新项目。 我们成功地将名为“usb_ex4_device_bulk_cm"的“的示例工程用于官方 TI 开发板。

我们在 F2838x USB 库用户指南 (F2838x_USBL_UG.pdf) 中找到了复合函数的一些指南、但我们想知道它是否有其他信息、或者还有 projet 样例的其他相关信息。

谢谢、

Sebastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastien

    未提供示例项目。  请详细说明您正在寻找什么样的复合类/。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Siddharth:

    对于我们的第一个步骤,我们希望有一个复合类,只有 2 个散装端点(2 个独立的输入散装管道)。

    当该基线有效时,我们希望向复合类中添加一个 HID Endpoint(带轴和按钮的标准操纵杆)。

    在 AI 编码工具的帮助下、我们成功地编译了一个项目、但我们正在等待 TI 开发板回来尝试运行该项目。

    您可以参考一些指导原则或提示。

    如果我们遇到问题、我会告诉您。

    谢谢

    Sebastien