This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-PKG:有关 EP 电源线第 1 个谐振频率的问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1571122/tms320f28377d-ep-question-about-1st-resonance-frequency-of-power-supply-line-at-pkg

器件型号:TMS320F28377D-ROM EP


工具/软件:

请您向我介绍一下您的 PKG 中贝洛电源线的第一个谐振频率。

(如果你有的话。

/1st 谐振频率   (Vdd 至 Vss)

  /ddio 到 VSS 的/ 1 谐振频率

/PKG:QFP 和 BGA

(背景:我想为我们的电路板的电源线设计旁路电容器。)   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请允许我再过一天将此问题提交给合适的专家。 感谢您的耐心。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    电容器的建议值可在器件数据表中找到: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28377d.pdf、 第 36 页和第 37 页。

    对于 VDD 引脚、列出了两个选项:

    -方案 1 — 均匀分布:在每个 VDD 引脚上均匀分配去耦电容,最小总电容约为 20uF。

    -方案 2 — 大容量电容:在每个 VDD 引脚附近放置一个 1uF 电容器、然后将 20uF 的最小总电容的剩余部分作为 VDD 网络上的大容量电容。

    对于 Vddio 引脚: 在每个引脚上放置一个最小 0.1-µF 去耦电容器。

    Vdd 和 Vddio 的去耦电容确切值应由您的系统电压调节解决方案确定。 希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我明白。